お使いのブラウザーではキーサイト再生品ウェブサイトの使用が制限されています。
このサイトを利用するには、 Chrome, Firefox, Edge または IE11 の最新バージョンに切り替えることをご検討ください。

Used製品 任意波形発生器と信号発生器

再生品のウェブサイトは現在英語でのみ利用可能、価格はアメリカ合衆国では米ドルです。国により価格は異なります。

信号発生器は、電子デバイスの設計、製造、テスト、トラブルシューティング、サービス、校正、修理に日常的に使用されています。信号発生器と電子デバイスの周波数レンジによって、機械系アプリケーションおよび電気音響系アプリケーションから、デジタル無線レーダースペクトラムの高周波および超高周波まで対応する場合があります。

(0)
(0)
(0)
75 results

次の国には発送できません:

欧州連合
スイス
ノルウェ
ートルコ

75 results
  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

Didn't Find What You Were Looking for?

Try searching for a new solution to find exactly what you're looking for.

現在、オファーの在庫はございません。

再入荷のお知らせを希望しますか?

Heart Icon 在庫状況アラートHeart Icon Find new equipment

FAQ

信号とは何ですか?

電子機器をテストする際に信号発生器によって生成されるものです。信号は基本的な正弦波、パルス、または変調信号があります。生成された信号は電子機器のテスト、トラブルシューティング、設計などに使用されます。

信号発生器とは?またその用途は?

信号発生器は、形状や振幅の異なる反復電波や非反復電波を発生させる電子計測器です。信号発生器は、製品の性能に関する明瞭で簡潔なフィードバックを提供します。信号発生器はさまざまな分野で使用されますが、エレクトロニクスや無線通信の分野において最も重要です。エンジニアはこのツールを使用して、自身の電子機器をテストしたり、他社向けの新しい機器を設計します。

例えば、信号発生器が生成した信号は通常オシロスコープで表示されます。これは電気信号をテストするために使用される正弦波(滑らかな曲線)を生成するために使用されます。 オシロスコープの詳細はこちらをご覧下さい。

その他の信号発生器は以下のものがあります。

● 任意波形発生器

● オーディオ信号発生器

● ファンクションジェネレータ

● パルスジェネレータ

● 無線周波数(RF)信号発生器

● ベクトル信号発生器

各製品はそれぞれ異なる種類の信号を生成します。たとえば、ラジオ周波数やオーディオ信号もあれば、波形やパルスのみのもの等。 信号発生器の全リストは製品リストページをご覧ください。

Keysightの信号発生器の特徴は?

Keysightの信号発生器は設計や修理の工程を効率化するための精度、パフォーマンス、洞察力に優れています。これはテストシステムにおいて貴重な付加価値につながります。

デジタルRF処理、衛星通信、レーダー感知と追跡、無線通信、無線およびモバイルテスト機器の分野における高品質な計測器の製造で実績があります。

ぜひ豊富なラインナップの中から最適な製品を見つけてください。周波数の範囲に関わらず、高性能で使いやすい製品ばかりです。

ベクトル信号発生器はどのようなときに必要になりますか?

ラジオ信号が変調した場合、搬送波の振幅または周波数が変化します。ベクトル信号発生器はこのように複雑な変調形式のラジオ周波数信号を生成するタイプの信号発生器です。

ベクトル信号発生器は私たちの暮らしに身近なデータ通信システムをテストする際に使用されます。

たとえば、Wi-Fi、4G/5G、およびその他の高度な波形を使用する接続ソリューションなどをチェックするために多く使用されます。

信号発生器と波形発生器について

信号を生成するためには2種類の製品があります。

ひとつは信号発生器、もうひとつは波形発生器です。信号発生器は規則的または不規則な波形を生成する電子テスト機器です。

波形発生器は波を生成します。ユーザーが指定できる、非常に高度な波形を生成するタイプの信号発生器です。これらの波形は自由度の高い形状を様々な方法で入力することができます。

信号発生器とファンクションジェネレータについて

ファンクションジェネレータは単純に繰り返す波形の生成に使用されます。このタイプの信号発生器は通常、正弦波、鋸歯波形、正方形、三角形の波形などを生成します。 波形に関する詳しい情報はオシロスコープの基礎を参照してください。

デジタル信号処理技術はデジタルで波形を生成し、それをアナログ形式に変換するために使用されます。これは特に波形が低周波数であることが必要な場合に使われますが、より高い周波数の場合も得られます。

信号発生器とオシロスコープについて

オシロスコープは入力に適用された特定の信号を「スコープアウト」またはモニタリングし、信号を電圧対時間として表示します。一方で、信号発生器は特定の特性を持つ信号を生成し、デバイスのテストを行うときに使用できます。

オシロスコープの全製品ラインナップは製品リストページをご覧ください。

信号発生器とオシロスコープを組み合わせることで、アンプの診断ができます。その後、入力と出力の両方に基本的な計算を実行して、指定された範囲のパラメータに対する増幅や直線性の変化を計算することもできます。

キーサイトではKeysight Premium UsedとKeysight Usedの2つの基準の中古機器を展開しています。

Keysight Premium Usedは工場出荷時の状態に整備されており、新品と同じ保証が付いています。Keysight Usedはテストと動作確認を行い、各製品リストで説明されているものと同等の外観です。

EXG信号発生器とは何ですか?

"EXG"は「エキサイター」の略語です。エキサイターとは信号を生成し、RFパワーアンプに適用し、最終的には送信用の無線周波数を生成する信号発生器です。波形生成の一部としてデジタルシステムに使用されます。

いわば、デバイスを構成する部品の基本的なパラメータテストに必要な信号を提供するツールであり、ユーザーが様々な状況での装置の動作を確認することを可能にする、コンピュータなどの機器をテストするためのツールです。

また、フィルターやアンプなどのマイクロ波の構成部品をカスタマイズでき、フルステップ減衰などの追加機能もあります。さらに隣接チャネル電力比(ACPR)を利用し、生産ライン上でテストマージンを最大化します。