Keysight FieldFox FAQ
FieldFox ハンドヘルド・アナライザとは何ですか?
Keysight FieldFox ハンドヘルド・アナライザは3 kHzから300 GHzまでの周波数範囲を持つハンドヘルドの無線周波数およびマイクロ波モニターです。
市場で最も多機能なハンドヘルド型ポータブル・アナライザの一つであり、厳しい環境下でも使用できるように設計されています。電圧、電流、周波数、電力品質など今日の電力網にとって非常に重要な電気的パラメータを測定することができます。FieldFoxは使いやすく、ユーザーが長期的なトレーニングを受ける必要はありません。
本製品には30種類の測定機能とユーティリティが搭載されています。測定機能には、スペクトラム・アナライザ、リアルタイム・スペクトラム・アナライザ、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、ケーブルおよびアンテナ・アナライザ、拡張範囲伝送解析などが含まれています。
FieldFox ハンドヘルド・アナライザの機能の詳細は「Get To Know FieldFox」をご覧ください。
無線周波数とは何ですか?
交流電流または磁場、電場、電磁場、機械系の振動率が約20 kHzから約300 GHzにある場合を無線周波数(RF)と言います。無線周波数の直下の周波数は20 Hzから20 kHzのオーディオ周波数(AF)で、無線周波数は非常に高い周波数の範囲までカバーしています。
この定義は、現代の最も重要な技術の一部である無線データ信号を運ぶ電磁波そのものを指しています。無線周波数は、無線電話システムとして使用される場合には「無線電話周波数」とも呼ばれます。
FieldFoxの周波数範囲はどれくらいですか?
FieldFox ハンドヘルド・アナライザは3 kHzから300 GHzまで動作します。この範囲は、ほとんどの電力網や高電圧設備に対して全範囲の評価を提供することができます。また、フィルタ、カプラー、その他のデバイスなどのマイクロ波コンポーネントの分析にも使用されます。
FieldFoxとオシロスコープの違いは何ですか?
オシロスコープは電圧波の測定に使われますが、FieldFoxハンドヘルド・アナライザはほとんどの電気測定を実行でき、アナライザの機能を強化することができます。オシロスコープは、最大数百 MHz の範囲の周波数と約 100 MHz 以上の帯域幅で動作します。オシロスコープの周波数範囲が十分でないため、品質の高い測定を提供できないアプリケーションが多くありますが、これは主に、オシロスコープが高周波急上昇時間トランジェントを検査する機能がないためためです。FieldFox ハンドヘルド・アナライザは、3 kHzから300 GHzまでとはるかに広く、一般的な限界は10 MHzです。
FieldFox ハンドヘルド・アナライザはオシロスコープではありませんが、既知のコンポーネント仕様内で電圧または電流信号に似た波形を生成することができます。たとえば、スペクトラム・アナライザ機能はオシロスコープの表示に似たグラフを生成します。
また、オシロスコープが到達できない電力網を分析することができます。FieldFoxはバッテリーまたはUSB電源で動作するため、他の機器では使用できない作業現場に持って行くことができます。
当社が取り扱うオシロスコープの全リストについては、中古機器製品カテゴリーページをご覧ください。
FieldFoxと信号発生器の違いは何ですか?
信号発生器はさまざまな電圧にわたって必要な周波数で電気信号を生成します。一方、FieldFoxは機器、サブシステム、またはシステム全体をテストすることができます。従来の信号発生器との違いは、FieldFox がRF信号と電力網の両方を同時にテストできる点です。
FieldFox ハンドヘルド・アナライザは、信号発生器と異なり、ハンディ式デバイスで信号を生成し、多くのパラメータを測定できます。別途、電源供給や較正が必要なく、必要なのは本体のみ。ポータブルでバッテリー駆動式です。これにより現場のテストエンジニアの作業効率の向上します。
当社が取り扱う信号発生器の全リストについては、製品カテゴリーページをご覧ください。
FieldFoxとスペクトラム・アナライザの違いは何ですか?
スペクトラム・アナライザは指定された機器の周波数範囲に応じて、特定の帯域幅内で信号の振幅と周波数を表示します。特定の周波数ではなく、ある範囲の周波数にわたる電力を測定します。
一方、FieldFox ハンドヘルド・アナライザはRF信号と電力網を同時にテストできるため、スペクトラム・アナライザとは異なります。FieldFoxはスペクトラム・アナライザとオシロスコープができるすべての測定機能を実行でき、機能毎に個別の機器が必要なく、多くの状況で使用できるのでより効率的です。
当社が取り扱うスペクトラム・アナライザの全リストについては、製品カテゴリーページをご覧ください。