是德科技示波器术语表

什么是经济型示波器?

本文由是德科技二手仪器官方网站提供。该信息适用于二手设备和全新设备。

如果您有感兴趣的是德科技产品型号并符合您的技术要求,请访问是德科技二手仪器官方网站,您可以通过我们的报价节省开支。
查看我们的优惠

如需更多测试测量知识和技巧,请查看所有技术文章。访问我们的资源。
是德科技对本网站上所有内容及其所有内容的完整性、正确性和准确性不承担任何责任。请在此处阅读本网站的使用条款

Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website.
Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site.

高端示波器和经济型示波器有什么不同?

在这篇文章中,我们将看看高端示波器和经济型示波器之间的主要区别。我们还将讨论在入门级示波器中需要寻找的最重要的规格和参数。让我们简单看看经济型示波器和高端示波器的带宽、采样率和通道之间的一些区别。

经济型示波器 高端示波器
带宽在20MHz和60MHz之间 带宽高达1.5GHz
采样率在1GS/s和2.5GS/s之间 采样率高达4GSa/s
2个数字通道 4个模拟通道和16个数字通道

如表所示,经济型示波器和高端示波器在参数上有很大的差异。因此,在购买前仔细考虑自己的需求是很重要的。

Buy Oscilloscopes at a Great Discount

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

示波器的主要特点

示波器有许多不同的类型,但它们都有一个共同点:它们能让你看到一个随时间变化的信号。这使得它们在分析和排除电路故障方面非常有用。

示波器通常有两个主要部分:

  1. 显示器。LED或LCD屏幕负责显示信号。
  2. 控制器。它允许你控制示波器的各种设置。

大多数示波器有两个通道,这意味着它们可以同时显示两个不同的信号。一些更高端的型号有八个或更多的通道。

示波器的主要规格是带宽采样率和通道的数量。我们将在文章的后面详细介绍这三种规格。在选择示波器时,重要的是要考虑你的需求。确保示波器有足够的带宽和采样率来满足你的目的。而且如果你需要同时测量多个信号,你将需要一个有足够通道的示波器。

最佳入门级示波器

如果你刚开始接触电子学,你将需要一个具有基本功能的示波器。市场上一些优秀的入门级示波器,比如是德科技MSOX3012A混合信号示波器, 它有16个数字通道和2个模拟通道,100MHz的带宽和4GSa/s的最大采样率,对于那些预算有限的人来说,它是一个很好的选择。

或者你正在寻找一些更物超所值的产品。这种情况下,是德科技InfiniiVision MSOX2024A提供了70 MHz至200 MHz范围内的灵活带宽,8个输入通道,以及1 Mpt/通道的存储深度。它还具有高速更新率,每秒可达20万个波形

这两种型号的示波器都非常实惠,并且能提供超出其价格的出色性能。

如何选择示波器

选择示波器可能很困难,特别是如果你是电子学的新手。市场上有许多不同的类型和型号,有各种各样的参数,要知道哪一个是适合你的,可能很难。

下面是选择示波器时需要考虑的一些事情:

  • 你的预算是多少?
  • 你的需求是什么?
  • 你的经验水平如何?

在你回答了这些问题之后,还有几件事你需要确定:

  1. 决定你需要测量什么类型的信号。
  2. 考虑你需要的带宽和采样率。
  3. 决定你需要多少个通道。

如果你只需要测量低频信号,那么一个低端示波器就足够了。然而,如果你需要测量高频信号,你将需要一个具有较高带宽和采样率的示波器。

现在,如果你需要同时测量多个信号,确保示波器有足够的通道。牢记这几个提示,你应该能够选择适合你需要的示波器。

最重要的规格是什么?

在选择合适的示波器时,要了解您需要什么可能是一件难以抉择的事情! 那么,在入门级示波器中最重要的东西是什么?让我们来看看购买示波器时需要注意的四点

  1. 确保数字示波器有足够的带宽满足你的需要。带宽是选择示波器时要考虑的最重要的规格。带宽决定了示波器能够准确捕获的最大频率。带宽越高,示波器就越贵。
  2. 考虑你需要多少采样率。采样率决定了示波器每秒可以采集多少个样本。这意味着,采样率越高,你就越能看到波形的细节。同样,这里需要权衡的是,更高的采样率将花费更多的钱。
  3. 决定你需要有多少个通道。通道的数量决定了仪器可以同时显示多少个信号。如果你一次只需要测量一个信号,那么单通道就足够了。然而,如果你需要同时测量多个信号,你将需要一个有更多通道的仪器。
  4. 检查数字示波器是否带有任何内置的波形信号发生器。波形发生器允许你创建信号来测试你的电路。并非所有的入门级示波器都带有波形发生器,所以如果这是你需要的功能,请在购买前检查确认。

为什么示波器如此昂贵?

示波器之所以昂贵,是因为它们使用了许多电子元件,并且在制造过程中需要很高的精度。它们还必须能够准确测量高速信号,这就需要高带宽。例如,一个带宽为100兆赫的示波器可能需要几万元。一个带宽为20兆赫的示波器可能只需要几千元。

需要考虑的因素

正如我们所看到的,示波器是非常有用的工具,具有许多不同的功能。在购买时也有一些优点和缺点需要考虑。

优点 缺点
可以让你看到一个信号的时间 来自其他电路的信号噪音
可以精确测量高频信号 如果你刚开始工作,可能会很难理解
高端的存储器 如果你需要更高端的规格,成本可能相当高
有一个LCD屏幕,使其易于阅读 一些示波器不便于携带

尽管有一些缺点,示波器仍然是测量电信号的非常有用的工具。如果你需要测量高频信号或需要排除电路故障,示波器仍然是你的首选工具

水平和垂直灵敏度范围

垂直灵敏度范围决定了示波器可以测量的最小和最大电压。水平范围决定了示波器可以测量的最小和最大时间间隔。这很重要,因为它决定了示波器可以捕捉的细节级别。

例如,一个水平范围为1纳秒的示波器可以测量时间分辨率为1纳秒的信号。这对于测量高速信号很重要。

常见问题

什么是垂直灵敏度控制?

垂直灵敏度控制键是用来设置示波器的电压刻度的。这很重要,因为它可以让你看到小的电压信号,这一般很难发现。

例如,如果你正在测量一个振幅为1伏的信号,你可以使用垂直灵敏度控制键来增加电压刻度,以便更容易看到该信号。

什么是时基控制?

时基控制键是用来设置示波器的时间刻度的。它允许你分析慢速或快速信号

如果你正在测量一个频率为1kHz的信号,你可以使用时基控制键来增加时间刻度,以使信号更容易阅读。

什么是最大输入电压?

最大输入电压是指仪器可以安全地测量而不损坏仪器的最高电压。

如果你想测量一个振幅为10伏的信号,你需要确保示波器的最大输入电压至少为10伏。

Browse Oscilloscopes at a Great Discount

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

是德科技示波器

正如我们所看到的,示波器在其范围和规格上可以有很大的不同。如果你在市场上购买经济型示波器,你需要了解哪些基本参数是很重要的。这将确保你得到最适合你预算的仪器。一旦你记住了这些东西,并知道你在寻找什么示波器,请访问是德科技二手仪器官方网站,查看各种示波器,以找到适合你需求的仪器。

你喜欢这篇文章吗?

热门二手示波器

是德科技提供各种广泛的、行业领先的二手示波器,从老一代的安捷伦示波器到最新的是德科技示波器。因此,无论你是第一次购买,还是想以旧换新,或者想升级,我们都有适合你的仪器。

本文由是德科技二手仪器官方网站提供。该信息适用于二手设备和全新设备。

如果您有感兴趣的是德科技产品型号并符合您的技术要求,请访问是德科技二手仪器官方网站,您可以通过我们的报价节省开支。
查看我们的优惠

如需更多测试测量知识和技巧,请查看所有技术文章。访问我们的资源。
是德科技对本网站上所有内容及其所有内容的完整性、正确性和准确性不承担任何责任。请在此处阅读本网站的使用条款