Article Feedback
Give us any feedback you might have about this article.
高端示波器和经济型示波器有什么不同?
在这篇文章中,我们将看看高端示波器和经济型示波器之间的主要区别。我们还将讨论在入门级示波器中需要寻找的最重要的规格和参数。让我们简单看看经济型示波器和高端示波器的带宽、采样率和通道之间的一些区别。
示波器的主要特点
示波器有许多不同的类型,但它们都有一个共同点:它们能让你看到一个随时间变化的信号。这使得它们在分析和排除电路故障方面非常有用。
示波器通常有两个主要部分:
- 显示器。LED或LCD屏幕负责显示信号。
- 控制器。它允许你控制示波器的各种设置。
大多数示波器有两个通道,这意味着它们可以同时显示两个不同的信号。一些更高端的型号有八个或更多的通道。
示波器的主要规格是带宽、采样率和通道的数量。我们将在文章的后面详细介绍这三种规格。在选择示波器时,重要的是要考虑你的需求。确保示波器有足够的带宽和采样率来满足你的目的。而且如果你需要同时测量多个信号,你将需要一个有足够通道的示波器。
最佳入门级示波器
如果你刚开始接触电子学,你将需要一个具有基本功能的示波器。市场上一些优秀的入门级示波器,比如是德科技MSOX3012A混合信号示波器, 它有16个数字通道和2个模拟通道,100MHz的带宽和4GSa/s的最大采样率,对于那些预算有限的人来说,它是一个很好的选择。
或者你正在寻找一些更物超所值的产品。这种情况下,是德科技InfiniiVision MSOX2024A提供了70 MHz至200 MHz范围内的灵活带宽,8个输入通道,以及1 Mpt/通道的存储深度。它还具有高速更新率,每秒可达20万个波形。
如何选择示波器
选择示波器可能很困难,特别是如果你是电子学的新手。市场上有许多不同的类型和型号,有各种各样的参数,要知道哪一个是适合你的,可能很难。
下面是选择示波器时需要考虑的一些事情:
- 你的预算是多少?
- 你的需求是什么?
- 你的经验水平如何?
在你回答了这些问题之后,还有几件事你需要确定:
- 决定你需要测量什么类型的信号。
- 考虑你需要的带宽和采样率。
- 决定你需要多少个通道。
如果你只需要测量低频信号,那么一个低端示波器就足够了。然而,如果你需要测量高频信号,你将需要一个具有较高带宽和采样率的示波器。
现在,如果你需要同时测量多个信号,确保示波器有足够的通道。牢记这几个提示,你应该能够选择适合你需要的示波器。
最重要的规格是什么?
在选择合适的示波器时,要了解您需要什么可能是一件难以抉择的事情! 那么,在入门级示波器中最重要的东西是什么?让我们来看看购买示波器时需要注意的四点:
- 确保数字示波器有足够的带宽满足你的需要。带宽是选择示波器时要考虑的最重要的规格。带宽决定了示波器能够准确捕获的最大频率。带宽越高,示波器就越贵。
- 考虑你需要多少采样率。采样率决定了示波器每秒可以采集多少个样本。这意味着,采样率越高,你就越能看到波形的细节。同样,这里需要权衡的是,更高的采样率将花费更多的钱。
- 决定你需要有多少个通道。通道的数量决定了仪器可以同时显示多少个信号。如果你一次只需要测量一个信号,那么单通道就足够了。然而,如果你需要同时测量多个信号,你将需要一个有更多通道的仪器。
- 检查数字示波器是否带有任何内置的波形信号发生器。波形发生器允许你创建信号来测试你的电路。并非所有的入门级示波器都带有波形发生器,所以如果这是你需要的功能,请在购买前检查确认。
为什么示波器如此昂贵?
示波器之所以昂贵,是因为它们使用了许多电子元件,并且在制造过程中需要很高的精度。它们还必须能够准确测量高速信号,这就需要高带宽。例如,一个带宽为100兆赫的示波器可能需要几万元。一个带宽为20兆赫的示波器可能只需要几千元。
需要考虑的因素
水平和垂直灵敏度范围
垂直灵敏度范围决定了示波器可以测量的最小和最大电压。水平范围决定了示波器可以测量的最小和最大时间间隔。这很重要,因为它决定了示波器可以捕捉的细节级别。
例如,一个水平范围为1纳秒的示波器可以测量时间分辨率为1纳秒的信号。这对于测量高速信号很重要。
常见问题
是德科技示波器
正如我们所看到的,示波器在其范围和规格上可以有很大的不同。如果你在市场上购买经济型示波器,你需要了解哪些基本参数是很重要的。这将确保你得到最适合你预算的仪器。一旦你记住了这些东西,并知道你在寻找什么示波器,请访问是德科技二手仪器官方网站,查看各种示波器,以找到适合你需求的仪器。