Log In to Your Account
忘记密码?
Account Benefits
Get a customised view of the Used Equipment Store
Manage your details to get quick responses by the team
Stay up-to-date on specials, price and availability
Create Your Account
作为 KeysightCare 服务的一部分,我们在支持门户网站上提供7x24小时全天候自助服务并且可以和经验丰富的专家联系。利用我们来自原始制造商广泛的技术知识更快地解决问题释放您设备的全部潜力!
知识中心通过提供丰富的资源彻底改变了售后支持。无论您是要了解最新的行业标准,还是要配置复杂的测试设备,或者面临紧迫的产品交付期限-该门户都能提供个性化的主动服务,包括技术文章,操作视频和案例管理。
通过我们的 KeysightCare 技术专家提供的重点课程和视频提高您的技能
观看
浏览我们的专家和您的同行之间的讨论主题或者提出您自己的问题
提问
为工程师提供的在线学习平台,由工程师授课
学习
我们的 KeysightCare 专家不仅仅是帮助您的仪器排除故障,他们还可以帮助您找到适用的解决方案。以下是一些客户案例分享。
某研究中心在我们的测试专家的帮助下进行了先进的测量。
某光学设备公司通过我们技术专家快速响应节省了一个月的产品交付时间。
某大学利用由是德科技建立的新测试实验室进行了突破性的LiFi测量。
某研究实验室通过我们快速的技术支持使他们未来的5G手机计划得以按时进行。
某研究实验室在我们技术专家的帮助下对新技术进行了突破性测量。
据2019年是德科技的全球调查
54%
用户需要在排查问题时得到KeysightCare技术支持
53%
用户希望在KeysightCare平台上获得回答和讨论技术问题
了解更多