二手是德科技FieldFox手持便携式射频和微波分析仪

  • 频率范围最高达到 54 GHz,且准确度足以媲美台式仪器。
  • FieldFox 分析仪可配置为电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)、频谱分析仪或一体化综合分析仪。
  • 使用频谱分析仪或一整套测试装置。
  • 最高 120 MHz 的宽广分析带宽使其能够执行 5G 外场测试。
  • 宽带实时分析功能能够捕获微小的干扰信号。
  • 测试仪的重量比其他手持式分析仪轻 30%,让您轻松完成测量任务。

全部产品信息

提供的二手FieldFox系列产品

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

任何信号都不会放过

是德科技的FieldFox便携式分析仪在进行日常维护、大量故障排除和过度阶段时,可以在恶劣环境下提供良好的工作条件。为了能更好的实现功能,请选择软件支持的是德科技FieldFox配置,获得最好的性能。

全部产品信息

业界最先进的集成手持分析仪

是德科技的FieldFox便携式分析仪在进行日常维护、大量故障排除和过度阶段时,可以在恶劣环境下提供良好的工作条件。为了能更好的实现功能,请选择软件支持的是德科技FieldFox配置,获得最好的性能。

对性能或便携性,我们从不妥协

目前最新的通信网络实时测试对仪器的要求很高。高性能和便携度是测量仪器众多参数中非常必要的两个。这款性能强悍而设计紧凑的仪器搭载了多达22款软件之余还带有一块电池。FieldFox是迄今为止业界综合能力最强的手持分析仪。本款手持式分析仪经过合适、易安装、易操作的许可证密钥的改进,可以满足不断变化的测量需求。

PATHWAVE矢量信号分析软件(89600 VSA)

  • 89600 VSA在现场测试中有着出色的捕捉信号和调查能力。
  • 执行解调并评估矢量信号,以便后续优化。
  • 在多个无线电通信通道中,解决并验证MAC、RLC和RRC层信息。
  • 检查、跟踪和分类蜂窝和无线通信、严格保密并且载有多平台应用。

常见问题

什么是 FieldFox 手持式分析仪?

Keysight FieldFox 手持式分析仪是一款手持式射频和微波监测仪,频率范围在 3 kHz 和 300 GHz 之间。 它是市场上集成度最高的手持便携式分析仪之一,专为在最恶劣的工作环境中工作而设计。 它可以测量在当今电网中极为重要的电气参数,例如电压、电流、频率和电能质量。 FieldFox 易于使用,不需要对用户进行大量培训。

该装置配备了 30 种不同的测量功能和实用程序。 测量功能包括频谱分析仪、实时频谱分析仪、矢量网络分析仪、电缆和天线分析仪以及扩展范围传输分析。

请单击此处了解更多有关 FieldFox 手持式分析仪功能的信息。

什么是射频?

交流电或磁场、电场或电磁场或机械系统的振荡频率在 20 kHz 至 300 GHz 左右,称为射频。 射频以下的频率是音频(AF),范围从 20 Hz 到 20 kHz ,无线电频率一直覆盖到极高频率的范围。

这个定义是指电磁波本身,它携带的无线电数据信号是当今最重要的技术的一部分。 当用作无线电电话系统时,无线电频率也称为“无线电电话频率”。

Fieldfox 的频率范围是多少?

FieldFox 手持式分析仪的工作频率为 3 kHz 至 300 GHz。 该范围足够宽,可以对大多数电网和高压设备进行完整测试。 也可用于分析微波元件,例如滤波器、耦合器或其他设备。

Fieldfox与示波器的区别是什么?

示波器用于测量电压波,而 FieldFox 手持式分析仪可以执行大多数电气测量,并可以增强分析仪的功能。示波器的工作频率高达数百 MHz,带宽约为 100 MHz 或更高。在许多应用中,示波器的频率范围不足以提供高质量的测量。一个主要原因是示波器的局限性,因为它缺乏检查高频急剧上升时间瞬变的能力。FieldFox 手持式分析仪的频率范围要宽得多,从 3 kHz 到 300 GHz,典型限制为 10 MHz。

尽管 FieldFox 手持式分析仪不是示波器,但它们允许您创建类似于已知组件规格内的电压或电流信号的波形。例如,频谱分析仪功能会生成一个类似于示波器显示的图形。

FieldFox 手持式分析仪能够分析示波器无法到达的电网。由于 FieldFox 使用电池或 USB 电源供电,因此它可以到达其他仪器无法到达的作业现场。

如需查看我们在售示波器的完整列表,请访问二手设备产品类别页面

Fieldfox与信号发生器的区别是什么?

信号发生器在一定电压范围内以所需频率产生电信号。 FieldFox 可以测试设备、子系统或完整系统。 它们与传统信号发生器的不同之处在于它们可以同时测试射频信号和电网。

FieldFox 手持式分析仪与信号发生器不同,因为它可以通过一个手持设备生成信号并测量许多参数。 它不需要单独的电源或校准,唯一需要的是设备本身,因为它是便携式和电池供电的。 这使得现场测试工程师使用起来更加高效。

如需查看我们在售信号发生器的完整列表,请访问产品类别页面

Fieldfox与频谱分析仪的区别是什么?

频谱分析仪根据给定仪器的频率范围显示特定带宽内信号的幅度和频率。 频谱分析仪测量的是一系列频率而不是特定频率的功率。

FieldFox手持式分析仪不同于频谱分析仪,因为它们可以同时测试射频信号和电网。FieldFox可以完成频谱分析仪和示波器可以完成的所有测量功能,而无需为每个功能使用单独的仪器,使其在许多情况下使用更高效。

如需查看我们在售频谱分析仪的完整列表,请访问产品类别页面

我能否将Fieldfox的数据保存到USB驱动器上?

可以,该仪器配备了一个集成的USB端口,使用户能够将记录的波形和数据下载到运行FieldFox软件的电脑上。但是,你将需要一个标准的USB电缆来实现这一目的。

我的FieldFox可以使用局域网连接吗?

是的,局域网连接与FieldFox手持式分析仪兼容,允许您将数据发送到计算机上。设置很简单,可以通过Windows控制面板中的局域网向导完成。但是,如果你选择A.03.06或更早的固件,你需要确保局域网连接是100Base-T速度或更快。

如何校准Fieldfox?

FieldFox配备了CalReady和QuickCal内置软件,使现场校准变得简单而高效。当有校准套件时,FieldFox还提供了一种机械校准类型的选择。不管你是如何校准的,FieldFox都会引导你使用内置的 "校准向导 "进行用户校准,该向导会一步一步地指导你。

注:这种校准方式适用于所有Fieldfox“A”型号。

是德科技的原厂二手仪器和原厂翻新仪器有何区别?

点击此处,了解更多关于是德科技二手仪器标准的信息。

我可不可以按我的个人需求配置仪器?

是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。

有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。

二手仪器包含哪些配件?

是德科技原厂翻新仪器通常与新产品具有相同的配件和质保期。

是德科技原厂二手仪器所含的配件可在eBay和1688的是德科技官方网店的清单上查到。

你们能提供其他的配件吗?

我们目前只提供清单里的配件。其他配件您可以在购买是德科技原厂翻新仪器和原厂二手仪器时另行购买。

如果您有其他想要的配件请在评论区留言。

如果想单独下单或者在下单后补购,请联系您当地的是德科技官方或是德科技的合作方。

注册账户并追踪型号、价格和库存情况

立即注册

Enjoy Immediate Availability and Fast Shipping With Premium Used Now

LEARN MORE

相关系列

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

抱歉,目前 N9340A/B 没货

是否需要在重新上架后通知您?

Heart Icon 设置重新上架提醒Heart Icon 寻找新设备

您需要帮助吗?

有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!

返回

需要专家协助请拨打:

免付费:
400-810-0189(手机)

热线传真:
800-820-2816

工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm

地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国

备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com

或者联系您本地的是德科技

需要帮助?