是德科技示波器术语表

衰减的含义和定义

本文由是德科技二手仪器官方网站提供。该信息适用于二手设备和全新设备。

如果您有感兴趣的是德科技产品型号并符合您的技术要求,请访问是德科技二手仪器官方网站,您可以通过我们的报价节省开支。
查看我们的优惠

如需更多测试测量知识和技巧,请查看所有技术文章。访问我们的资源。
是德科技对本网站上所有内容及其所有内容的完整性、正确性和准确性不承担任何责任。请在此处阅读本网站的使用条款

Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website.
Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site.

衰减的含义和定义

衰减是信号通过介质时振幅的减小。衰减可能由传输损耗、反射或吸收引起。在电气系统中,衰减是电压沿电线或其他传输线流动时的降低。衰减系统也可以称为退化系统。

衰减以分贝 (dB) 表示,表示输出与输入功率或强度的比率。衰减值的范围可以从无阻碍或完美传输的零分贝到非常大的负数。具有 0 dB 衰减的完美衰减器沿传输线具有无限数量的抽头。

虽然测量衰减的最准确方法是将校准的衰减器直接插入系统,但另一种方法是使用能够测量电压比或分贝的测试仪器。可以使用网络分析仪、噪声发生器和信号源等设备测量衰减。

Buy Oscilloscopes at a Great Discount

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

不同类型的可变衰减器

  • 电阻衰减器使用固定电阻网络来提供衰减。
  • 差分衰减器,也被称为变压器或 "音频平衡器",用于存在共模噪声和干扰的低电平音频应用。
  • RF(射频)衰减器是一种降低电信号功率的装置,也可用于控制驻波比(SWR)。
  • 同轴衰减器是一种用于降低信号强度的装置。它大多应用于电信系统,特别是通过自由空间或沿传输线传播的电磁波。
  • 无源衰减器是一种降低信号电平的信号处理电子部件。信号进入衰减器,由设备的无源元件保持,然后以降低的电平退出。这种信号变换与信号电平增加的放大相反。

信号或电缆衰减的原因

当我们谈论信号或电缆衰减时,我们谈论的是发射器和接收器之间的信号衰减。

信号丢失可能是由影响电缆质量的许多变量引起的,例如

  1. 制造不良的光纤(不良连接器和不良接头)
  2. 电缆的过度弯曲。这将导致信号的反射,从而造成股之间的 "串扰"。
  3. 在更高的信号波长下工作。
  4. 发射器和接收器之间有很长的信号线(衰减会随着信号线的长度而增加)。

预防阻止增加衰减率

有几种方法可以防止或改善衰减。最常见的方法是:

  • 在两个导体之间使用物理屏障,防止它们接触和短路。
  • 通过使用前置放大器增加信号的功率。前置放大器在信号到达目的地之前增强信号的强度,从而防止信号丢失。
  • 通过使用平衡器增加两个导体之间的距离,以防止它们接触和短路。

增加信号强度以防止衰减

有几种方法可以增加信号强度。

你可以:

  1. 把天线放在离信号源更近的地方。
  2. 通过把不同的材料连在一起来提高传导性。
  3. 确保没有干扰信号的东西。
  4. 将天线放在远离任何金属物体的地方。
  5. 如果需要,使用功率放大器以获得更强的信号。

示波器衰减器

示波器衰减器是安装在示波器和探头之间的小型电路板。该设备具有机加工的螺丝槽和增益设置,允许您进行设置,以降低您正在查看的信号的振幅。请注意,这不会降低通过探头的功率,只会降低示波器读数的振幅。

衰减允许用户降低示波器探头捕获的信号的振幅,而实际上不降低通过所述探头的电压或功率。这对于观察整个频谱中的信号至关重要,尤其是在使用易碎探针观察高功率信号时。

在示波器上设置衰减

示波器上的衰减通常使用RG-6同轴电缆或立体声电缆完成。这两种方式都允许根据所需的电平进行轻松调整,可以以dB(分贝)或dBm(分贝毫瓦)显示。

按照以下简单步骤设置示波器的衰减:

  1. 将示波器设置为高于基线 10 格(如果您的示波器没有基线,请将示波器设置为垂直标记之间的 10 格)。
  2. 增加或减少要衰减的信号的幅度。
  3. 通过将测量的电压除以信号的振幅来确定需要多少次衰减,并将此数字设置为衰减因子。
  4. 将衰减器设置为该数字或接近该数字(将衰减器设置得越接近实际系数,显示信号的变化就越小)。
  5. 如果衰减因子太大,您可能需要将衰减器设置为比用于垂直标记之间的格低一个或两个分格。
  6. 打开示波器,您现在可以使用衰减信号了。

有关如何使用示波器的更多信息,请查看我们的“示波器基础知识”知识库文章。您还可以在此处找到是德科技的优质二手示波器列表。

衰减器探头

衰减器探头是任何示波器必不可少的附件。它包含一个电阻器来降低输入信号的电压,使它们能够被示波器检测到。

衰减器探头通过 BNC 电缆连接到示波器。

 BNC 电缆是同轴电缆,设计用于插入具有 75 欧姆阻抗电阻器的设备(连接器称为 T 和/或 C)。

衰减器探头通常在以下情况下使用:

  • 测量高压交流信号,如果未将其衰减到安全电压,可能会损坏低输入阻抗示波器。
  • 电流的衰减电压高于示波器的处理能力。

访问是德科技,为您的示波器购买衰减器探头。

Browse Oscilloscopes at a Great Discount

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

要记住的主要术语:

术语 定义
衰减 当信号通过一个介质时,其振幅的减少。
平衡器 在平衡和非平衡电路之间进行转换的设备。
前置放大器 一个放大器,用于电路的输入端,以提高可能没有足够电压的负载的传入信号的强度。
10X 衰减 电压除以10。

你喜欢这篇文章吗?

二手示波器

是德科技二手仪器官网提供范围广泛、行业领先的二手示波器,从老一代 Agilent 示波器到最新的 Keysight 示波器型号。因此,无论您是第一次购买、更换类似型号或寻求升级 – 我们都能为您提供帮助。

本文由是德科技二手仪器官方网站提供。该信息适用于二手设备和全新设备。

如果您有感兴趣的是德科技产品型号并符合您的技术要求,请访问是德科技二手仪器官方网站,您可以通过我们的报价节省开支。
查看我们的优惠

如需更多测试测量知识和技巧,请查看所有技术文章。访问我们的资源。
是德科技对本网站上所有内容及其所有内容的完整性、正确性和准确性不承担任何责任。请在此处阅读本网站的使用条款