Article Feedback
Give us any feedback you might have about this article.
方波和矩形波
你在示波器上看到的两个常见数字波形是方波和矩形波。
- 方波是由数字电路产生的,它们有一个非常明显的形状:电压不是高就是低,中间有尖锐的过渡。波形的高和低部分的宽度被称为占空比。方波的占空比可以达到50%。50%占空比的方波有时被称为时钟信号,因为它看起来像一个时钟的滴答声。
- 矩形波与方波相似,但高低间隔的长度不同。这使得它们看起来像长方形而不是正方形。矩形波也是由数字电路产生的,它们的占空比可以从0%到100%,这意味着它们也可以看起来像时钟信号。矩形波和方波的主要区别是信号形状的不规则性。
正弦波
你在示波器上看到的另一个常见波形是正弦波。正弦波是由交流电(AC)电路产生的,它们有一个非常平滑的正弦波形状。正弦波的振幅是波形的最大高度,而波长是波形的两个连续峰值之间的距离。正弦波经常被用作参考信号,因为它们非常容易产生,而且可以进行精确测量。
三角形波
三角波与正弦波类似,它们有离散的最大值和最小值,但有一个三角形的形状,而不是正弦波的形状。三角波也是由交流电路产生的,它们可以有正斜率或负斜率,或两者都有。三角形波的振幅是波形的最大高度,而波长是波形的两个连续峰值之间的距离。
采样率和内存
在使用示波器时,决定你在屏幕上看到的波形质量的两个重要因素是采样率和存储深度。
- 采样率是指示波器测量电压的频率,通常以每秒采样数(samples/s)表示。
- 存储深度是指示波器可以存储多少个样本,通常以样本数来表示。高采样率和深存储深度的结合将给你一个高质量的波形,你可以放大并详细分析。
示波器的图表
示波器的图表由两部分组成,X轴和Y轴。
- X轴代表时间,通常以秒为单位
- Y轴代表振幅,通常以伏特为单位。
图形的原点,即X轴和Y轴的交汇处,被称为触发点。触发点是示波器开始测量电压和绘制波形的地方。
当使用数字示波器时,你可以将触发点设置在图形的任何位置。触发点对于对齐波形很有用,这样你就可以更清楚地看到特定的特征。例如,如果你想测量一个脉冲的宽度,你可以把触发点设置在脉冲的前缘,然后从那里开始测量。这很有帮助,因为它允许你稳定重复的波形,以便你能进行准确的测量。
你的示波器能捕获难以捉摸的事件吗?
当你使用示波器时,要考虑的另一件重要事情是它是否能捕捉到难以捉摸的事件。捉摸不定的事件是指在波形上很难看到的小的、瞬时的事件。它们可能是由以下原因造成的:
- 噪声或干扰
- 突发事件
- 信号的问题
为了捕捉难以捉摸的事件,你需要一个具有高采样率和深存储深度的示波器。否则,你可能根本无法看到该事件,或者你可能只看到它的一部分。
示波器如何测量PWM信号?
脉冲宽度调制(PWM)是一种数字信号,通常用于控制电气设备,如电机和LED。PWM信号有一个占空比,也就是 "开 "的脉冲宽度除以信号的周期。例如,如果一个PWM信号的占空比为50%,这意味着 "开启 "脉冲的宽度为周期的50%。
数字示波器可以通过测量脉冲的宽度和占空比来测量PWM信号。要做到这一点,你需要将触发点设置为脉冲的前缘,然后从那里开始测量。你也可以使用示波器的数学功能来计算占空比。
示波器如何测量声音信号?
声音是一种模拟信号,通常用示波器来测量。为了测量声音信号,你需要将声源连接到示波器的输入端。声源可以是任何能产生声音的东西,如麦克风、音频播放器或扬声器。
示波器将测量声音信号的振幅,并将其显示为波形。振幅是波形的高度,它通常以伏特(V)为单位。振幅越高,声音就越大。你可以用示波器测量声音信号的峰值振幅,也可以用有效值振幅,这是平均振幅的测量。
你也可以用示波器在一定的频率范围内测量声音信号。频率是指波形在一秒钟内重复的次数,通常用赫兹(Hz)表示。噪声的频率越高,声音的音调就越高。
如何使用示波器来测量电压
电压是两点之间的电势差,通常以伏特(V)为单位测量。为了用示波器测量电压,你需要将两点连接到示波器的输入端。这两点可以是任何两个导体,如电线或电气元件。
示波器将测量两点之间的信号电压,并将其显示为波形。波形的振幅即是电压,其单位是伏特(V)。
示波器如何测量负信号?
负电压信号是低于零伏的电压。负电压可以由电池、太阳能电池和其他来源产生。负电压也可以通过用一种叫做逆变器的电子设备将正电压逆变而产生。
示波器可以通过将两点连接到示波器的输入端来测量负电压信号。然后,示波器将测量两点之间的信号电压,并将其显示为波形。如果电压为负值,波形将被倒置,电压将以负数显示。例如,如果电压是-5V,波形就是零下5V。
示波器信号的优势与劣势
优势 | 劣势 |
---|---|
信号容易产生 | 会因削波而失真 |
可以用广泛的仪器进行测量 | 如果波形定义不明确,则难以解释 |
信号通常很稳定,适合用于校准和测试 | 容易受噪音和干扰的影响 |
信号可以被记录和回放 | 如果波形有问题,难以排除故障 |
是德科技示波器
正如我们所看到的,数字示波器被用来测量各种信号,从直流电压到音频信号。在这篇文章中,我们已经看了一些用示波器测量的最常见的信号。我们还看到了如何将示波器连接到信号源并解释屏幕上显示的波形。了解这些基础知识可以帮助你知道你在示波器中需要什么。 查看是德科技二手仪器官方网站并找到适合您的示波器。