Article Feedback
Give us any feedback you might have about this article.
什么是模拟示波器?
模拟示波器用于用于测量电气仪器中的电压与时间的关系。它们通过将电压信号转换为屏幕上的视觉表示来工作。输入电压在示波器屏幕上显示为二维图形,时间在 x 轴上水平运行,电压在 y 轴上垂直运行。这样可以轻松查看信号随时间的变化情况,并有助于解决问题。
Buy Oscilloscopes at a Great Discount
示波器类型 – 模拟和数字
模拟示波器(又名CRO 或阴极射线示波器):
- 拥有比数字示波器更大的屏幕
- 比数字示波器更便宜
- 通常响应时间比数字示波器慢
- 使用阴极射线管 (CRT)* 显示信号
- 由垂直和水平通道、触发系统、时基和CRT模块
- 无法保存数据以供以后分析
数字示波器(AKA DSO 或数字存储示波器):
- 通常提供更准确的电压信号表示
- 可以保存数据以供以后分析
- 可连接到电脑进行数据分析
- 使用液晶显示器 (LCD)
- 使用模数转换器将原始模拟信号转换为数字信号
要了解有关数字示波器及其用途的更多信息,请访问示波器基础.
模拟示波器具有各种采集模式,它决定了所显示波形的速度和分辨率。最常见的模式是单次、重复或触发以及流式传输:
- 单拍模式是最简单的模式,它捕获波形的单个快照。
- 重复或触发模式类似于单次模式,但它捕获多个波形快照。此模式可用于测量重复信号,例如脉冲或波形模式。
- 流模式捕获随时间变化的波形,这样您就可以看到它如何随时间变化。此模式可用于测量瞬态信号,例如尖锐的电压尖峰。
控制 | 描述与说明 |
---|---|
垂直位置控制 | 波形的幅度(波形的高度)由垂直位置旋钮控制。旋钮越向右转动,幅度越大。 |
水平位置控制 | 水平位置控制确定波形在屏幕上显示的距离。旋钮越向左转动,时间刻度越大。 |
水平扫描 | 水平扫描是波形在屏幕上移动的速度。应转动旋钮,直到波形以舒适的速度在屏幕上移动。 |
焦点控制 | 焦点控制调整波形的清晰度。应转动旋钮,直到波形清晰可见。 |
触发控制 | 触发控件用于设置波形何时出现在屏幕上。有自动和手动模式。 |
时基控制 | 时基是每个分区代表的时间量。此参数与水平线一起确定波在屏幕上移动的速度。应转动旋钮,直到波形以舒适的速度在屏幕上移动。 |
有关示波器相关术语的更多信息,请访问我们的示波器术语表。
校准模拟示波器
校准模拟示波器是一个调整示波器设置的过程,以便它可以准确地测量电路中的电压。您可以调整多项内容,包括垂直和水平刻度以及 oset。在使用示波器之前,务必对其进行校准,以确保其读数准确。
示波器对比万用表
万用表可以测量电路中的电压和电流,而示波器只能测量电压。示波器用于帮助解决电气问题,而万用表用于测试连续性、短路和接地。
模拟示波器探头
模拟示波器探头是一种设备,用于将示波器连接到电路。它有助于放大信号,这样就可以用示波器测量了。示波器探头有各种尺寸和形状,具体取决于示波器的类型。它们通常由金属或塑料制成,并具有许多引脚或插座,可让它们连接到示波器。
什么是波形?
波形是电压或电流随时间变化的复杂模式。在电气和电子电路中经常遇到不同形状的重复波形。最基本的波形类型是方波,它具有反复重复的特定形状。方波常用于测试和校准,因为它们易于生成,并且形状易于测量。
模拟示波器使用CRT(阴极射线管)显示波形模式。 CRT 是一个包含两块金属板的大玻璃管。当电信号施加到板上时,它会产生穿过管子的电子束。从左到右扫描光束,并测量每个点的电压。然后使用此信息在屏幕上显示波形图案。
斜坡波形是一个复杂的波形,可以用于测试电路。它是通过组合两个不同频率的方波而创建的。斜坡波形可以测量信号的频率或诊断电路问题。
波形捕获率
波形捕获率是示波器每秒可以捕获的波形数。这取决于您使用的示波器类型,它可以从每秒 10 个波形到每秒 100,000 个波形不等。测试高频电路时,了解波形捕获率很重要,因为它会影响测量的准确性。
什么是保护输入网络?
保护性输入网络是一种有助于保护示波器免受损坏的功能。它通常用于测试具有高电压或高电流的电路。输入网络从信号中吸收能量,这样就不会损坏示波器。在测试高压或大电流电路时使用保护性输入网络非常重要,因为它有助于防止损坏示波器。
与示波器一起使用的设备
- 前置放大器-一种用于在示波器测量之前放大电压信号的设备。这对于不产生强信号的电路或在高频模式下测试的电路很有帮助。前置放大器可与示波器探头或测试引线一起使用。它们有各种尺寸和形状,具体取决于示波器的类型。
- 触发发生器-一种用于为示波器产生指定的触发信号的设备。它扫描特定波形并反复覆盖它。这对于不产生强信号的电路或在高频模式下测试的电路很有帮助。触发发生器可与示波器探头或测试引线一起使用。它有各种尺寸和形状,具体取决于示波器的类型。
- 消隐门-一种用于消隐示波器屏幕的设备,以便您可以在背光灯上看到信号。这对于不产生强信号的电路或在高频模式下测试的电路很有帮助。非消隐门可与示波器探头或测试引线一起使用。它有多种尺寸和形状,具体取决于示波器的类型。
随着技术的进步,是德科技二手仪器提供越来越多的数字示波器和其他用于帮助您完成工作的测试仪器。立即访问是德科技,寻找满足您需求的完美二手仪器!
*阴极射线管 (CRT) 是模拟示波器中使用的屏幕类型。它将电压信号转换为显示在屏幕上的可视化表示。 CRT 不再用于现代示波器,但它们曾经是一种通用技术。许多 DIY 爱好者仍然喜欢使用带有 CRT 屏幕的模拟示波器,因为图像比数字屏幕更容易看到。